This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8848:散热垫连接至GND

Guru**** 2355420 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8848
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/602433/drv8848-thermal-pad-connect-to-gnd

部件号:DRV8848

大家好,团队

注意到在D/S中,DRV8848的散热垫需要连接到接地。

想知道如果热垫保持浮动会怎么样?

除了热量,这是否会导致其他问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alvin,您好!

    如果散热垫浮动,设备应继续工作。 散热性能将受到影响。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在数据表第3页的第5章:引脚配置和功能上。
    ' GND引脚和设备PowerPAD都必须接地。'
    我们是否有理由强调这一点? 或者我们应该把它放在另一个描述中吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alvin,您好!

    PPAD应连接到接地,因为接地平面通常是印刷电路板上最大的金属件。

    PPAD可以连接到浮动金属,但这可能会影响热性能。