This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8842:如何选择衰减模式?

Guru**** 2355420 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8842
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/604164/drv8842-how-to-select-decay-mode

部件号:DRV8842

您好,

在DRV8842的数据表中,有三种衰变模式:快速衰变,慢速衰变和混合衰变。 我有一些问题需要您的帮助,如下所示:

1.当PWM信号为低电平时,"衰减"是否表示电机电流衰减?

二,三种模式的利弊如何?

3.如何根据具体应用选择衰减模式?

我正在放弃您的回答,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shaw,

    1)衰减代表输入当前调节时使用的模式。 请参阅数据表的7.3 3部分。

    2)有关 详细信息,请访问www.ti.com/.../slva500.pdf。

    3)在大多数刷式直流应用中,选择慢速衰减。 在步进电机应用中,当电流的绝对值增加时,通常选择慢速;当电流的绝对值减小时,通常选择混合或快速。