This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRV8305- Q1EVM:无法在Motorware文件夹中找到所有实验室项目,特别是"proj_lab02"

Guru**** 2358940 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305, MOTORWARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/603743/ccs-drv8305-q1evm-can-not-find-all-the-lab-projects-in-the-motorware-folder-specifically-proj_lab02

部件号:DRV8305- Q1EVM
主题中讨论的其他部件:MOTORWARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

    我最近购买了DRV8305/Q1EVM,我在该板上成功运行了proj_lab02b。 现在我想使用外部电位计来控制所有这些 ,正如我从汽车软件文档中看到的,“proj_lab02d”是一个从用户代码提供所有控制的程序。 但我在从Motorware文件夹导入的示例中找不到此项目。 我有以下问题:

1.在哪里可以找到"proj_lab02d"以便从应用程序代码控制所有内容,或者有人可以指导我找到有助于实现此目的的材料?

2.我在"proj_lab02b"中找不到改变马达相位顺序的方法或对象。 请将我引导至用于更改BLDC电机相序的库或函数。

3.是否有任何材料指南可以帮助连接霍尔传感器并使用霍尔传感器反馈运行电机。

我们非常感谢您为这些问题提供任何帮助。

急切等待您的回复。

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Suraj,

    我们的专家已经联系过,应该很快作出答复。