This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2603EVM-CT:下载DRV2624EVM-CT源代码和二进制文件,以便对MSP430进行重新编程

Guru**** 2350610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2624EVM-CT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/613406/drv2603evm-ct-downloading-the-drv2624evm-ct-source-code-and-binaries-for-reprograming-the-msp430

部件号:DRV2603EVM-CT
主题中讨论的其他部件:DRV2624EVM-CT

在DRV2624EVM-CT的用户指南中,它表示我可以找到DRV2624EVM-CT源代码和二进制文件。 我已经找了一段时间,但却找不到它。 请有人向我指出正确的方向。

它在修改或重新编程固件时的第三点进行说明。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,部件号错误
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我已将固件源代码附加到另一个电子邮件线程中。