This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8701:VCP用于在VM总线上驱动NMOS

Guru**** 2354250 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8701
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/603746/drv8701-vcp-to-drive-nmos-on-vm-bus

部件号:DRV8701

大家好,团队

在IFX 9861 H桥接驱动器的典型应用中,VCP可用于VM总线上的外部NMOS电路。

DRV8701 VCP能否支持与其相同的功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alvin,您好!

    这可以实现,但维护NMOS所需的额外电流应计入VCP负载。