This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8702-Q1:SP SN的建议连接是什么,因此不使用CSA时

Guru**** 2358920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/603764/drv8702-q1-what-is-the-suggested-connection-for-sp-sn-so-when-csa-is-not-used

部件号:DRV8702-Q1

大家好,团队

SP SN的建议连接是什么,因此不使用CSA时?

为了避免任何潜在的噪音等影响,可能会导致故障OCP?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alvin,您好!
    请将SP和SN连接到接地,并保持为无连接NC。 谢谢你