This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8821:DRV8821网页上显示"三位绕组电流控制允许多达八个电流电平"这真的在这个芯片上吗?

Guru**** 2348500 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8821
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/613082/drv8821-drv8821-web-page-says-three-bit-winding-current-control-allows-up-to-eight-current-levels-is-this-really-on-this-chip

部件号:DRV8821

我正在尝试解决DRV8821上的一个问题,只需阅读"三位绕组电流控制允许多达八个电流级别"功能栏下的内容,这是否是错误的? 我知道您使用Vref控制Ichop,但是否有一些我在数据表中没有看到的秘密输入?

截至2017年7月25日 ,www.ti.com/.../DRV8821

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    感谢您指出这一点。

    该句子似乎是复制粘贴错误。 可用的八个电流级别取决于两个位xxUSM1和xxUSM0。 这些级别取决于索引表和Ichop。