This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM629:LM629是否接受3.3V I/O并产生3.3V输出?

Guru**** 2350610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM629
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/610295/lm629-is-lm629-accept-3-3v-i-p-and-produce-3-3v-o-p

部件号:LM629

你(们)好

  我能否将3.3V作为输入信号和控制信号提供给LM629

  对于3.3V输入,它是否产生3.3V范围的输出信号(HI,PWM信号和PWM幅度)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Shanthi,

    "我能否将3.3V作为输入信号和控制信号提供给LM629"

    作为输入,您的意思是VDD下的3.3V吗? 如果您的意思是VDD,则不能。 该设备在5V +/- 10 % 下工作。

    控制信号可以在0至3.3V的电压下工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rick Duncan,您好!

    感谢您的回复。

    我的意思不是VDD是3.3V,我的意思是输入,A,B,主机I/O端口,CS,RD,WR,PS

    如果我们给出的D0-D7为3.3V范围,
    对于双向数据端口(D0-D7):将命令和数据写入给定的LM629是3.3V,从LM629读取状态字节和数据的电压是多少?

    此外,对于3.3V输入信号,输出信号(HI,PWM信号和PWM幅度)的电压范围是多少?

    注:由于我的外部处理器卡为5V,FPGA正在使用3.3V,因此我将5V转换为3.3V以进行同步。
    VDD为5伏,我从数据表中了解到这一点,我将Vdd为5伏。

    LM629将接受3.3伏输入信号,对于3.3伏输入,输出电压是多少?

    正在等待回复,提前感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Shanthi,

    感谢您的澄清。 我们必须对此进行调查以确认。 回复可能需要相当长的时间。

    您是否尝试将3.3V设备直接连接到I/O或输出? 如果不是,则应该没有问题。

    如果您尚未阅读此内容,请注意节目指南: www.ti.com/.../snva025

    初步资料表明,产出可能与VDD一样高。
    VOL的电压不高于0.4V,VOH的电压不低于2.4V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rick Duncan,您好!

    感谢您的回复。

    是的,正在尝试直接与3.3V设备连接。

    对于
    输入信号电压:3.3V
    电源电压:5V
    什么是
    输出电压:??
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请回答我的问题。

    正在等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我的问题没有得到答案。

    请尽快回复我。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Shanthi,

    我们仍在研究这一问题。 所有指示都是输出可以高于3.3V,最好设计输出像VDD一样高。

    我们希望在本周结束之前得到明确的答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rick Duncan,您好!

    请你给我回答这个问题吗?

    谢谢你