This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305:PVDD-VDRAIN的绝对最大额定值

Guru**** 2356160 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/602484/drv8305-absolute-maximum-rating-of-pvdd-vdrain

部件号:DRV8305

尊敬的各位:

我认为当此针脚处的电压超过+/-10V时,此设备将会断开。

但是,我的客户认为比较器的输入引脚 将只是打开状态...我的客户认为正确吗?

您能否告诉我VDRAIN引脚连接到哪里?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,山本山,

    您的客户表示什么"比较器的输入引脚将只是打开状态"?

    我们将调查VDRAIN的连接位置。

    顺便说一句,如果VDRAIN高于PVDD,则高侧FET可能无法工作。 随着VDRAIN的增加,VGS余量也会减少。
    当VDRAIN低于PVDD时,情况正好相反。 VGS余量增加。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Duncan-san,

    感谢你的帮助。 我很抱歉我的英语让人困惑。
    "比较器的输入引脚将只是打开状态"意味着'比较器的输入引脚将只是断开'。
    我认为此电路将是绝对值的短暂中断,但我的客户将是断路。
    哪一项是正确的?

    我期待您能提供有关VDRAIN连接的信息。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,山本山,

    VDRAIN可连接至-PVDD至45V的电压,与0.3 电压无关。 两个信号之间只有高阻抗连接。

    此+/- 10 V的原始意图是提醒客户,如果PVDD比VDRAIN高10 V,则可能会超过高侧VGS;如果PVDD比VDRAIN低10 V,则高侧VGS将为0。

    这将在未来的数据表更新中予以说明。