请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8303 您好,这是有关3相永磁无刷电动机换向的一般问题。
当使用传统的6步方波方法进行换向时,每个交流循环都会听到一次声学"嘀嗒声",例如电动机极数的一半。 例如,22极电动机每次旋转时,将以固定频率发出11次声音嘀嗒声。 刻度盘的音量随电压/电流的增加而增加。
我相信这是因为方波在绕组中产生机械运动而造成的电流迅速增加。 这是正确的吗? 如果没有,请有人解释噪音的根本原因?
可以使用哪些方法来最小化其大小/容量?
与此问题相关的是,我有一个应用程序,通过它,我可以使用各种正弦和空间矢量波形换向模式进行换向,并发现在某些情况下,电机将完全无提示地换向, 但随后在相同的情况下,开始间歇性"嘀嗒"声(不一定是每个交流循环)。 间歇性"嘀嗒声"以与上述6步换向相同的频率发生,但输出是以每秒42kHz PWM输出1000 占空比步数运行的模拟正弦波。 这两种换向类型似乎都有刻度,尽管使用正弦驱动时它们有时会完全消失,这正是我希望使用正弦驱动系统时实现的。
如果您能帮助您减少或消除6步或正弦驱动上的嘀嗒声,我们将不胜感激。
谢谢