This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 寻求用于更换镜头驱动器的AN4.1908万A的酸盐溶液

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8833, DRV201, DRV8837, DRV8838

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/602874/asking-for-altenate-solution-to-replace-an41908a-for-lens-driver

主题中讨论的其他部件:DRV8833DRV201DRV8837DRV8838

大家好
我的客户希望找到Lens驱动程序解决方案。
对于变焦,对焦和P-IRIS控制,恒定电流要求至少为200mA。

类似的Panasonic规格AN4.1908万。
industrial.panasonic.com/.../AN4.1908万A_E.pdf


谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH,您好!

    客户是否有特定要求?
    两个DRV8833可以控制两个步进电机。
    剩余负载可由DRV8837,DRV8838或DRV201控制。