This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8701:在1/2桥接模式下用于2个电机?

Guru**** 2356890 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8701, DRV8323
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/602798/drv8701-use-in-1-2-bridge-mode-for-2-motors

部件号:DRV8701
主题中讨论的其他部件: DRV8323

您好,我能在1/2桥接PWM模式下为2个电机使用DRV8701吗?

此致,Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Holger,

    您能否提供一些其他信息?
    您打算使用哪种设备:DRV8701E或DRV8701P?
    您是否打算同时操作两个电机?
    您是否打算使用内置法规?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    是的,两个电机应同时运行。 两者均为30V/150W。 每个都应使用PWM进行控制。 首选内部Opas。 目前使用DRV8323,但未使用1 HB。

    此致,Holger