This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8834:快速和混合衰减

Guru**** 2356900 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8834
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/602395/drv8834-fast-and-mixed-decay

部件号:DRV8834

您好,

我们的客户使用DRV8834,使用STEP / DIR控制。

它被提及在电流降低或时使用的快速衰减和混合衰减

数据表上的剩余常量。

它的意思是'保持不变'?  

是否为100 % 当前的分度器职位?

此致,

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aoyama-san,

    "剩余常数"表示索引器表中的电流百分比不会改变。

    这种情况发生在1/16和1/32微步中的100 % 和100 %。 当电流从98 % 变为100 % 或从98 % 变为100 % 时,将使用慢速衰减。 在下100 % 一个100 % 或-ADECAY步骤中,将使用ADECAY引脚指定的衰减模式。

    请查看索引表,以1/32模式步骤31至35为例。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Rick-san,

    感谢您的回复和易于理解的解释。
    我理解"保持不变"。
    我会向客户反馈此信息。

    谢谢!
    Naoki Aoyama