This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.0983万:过电流

Guru**** 2358920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/602250/drv10983-overcurrent

部件号:DRV1.0983万

使用DRV1.0983万评估模块驱动电机时遇到困难。

电动机规格如下:

工作电压:24V

柱数:4

最大转速:5万rpm

最大电流:2A rms

Rph-CT = 0.215欧姆

kt = 14.4mV/Hz

我已经多次浏览了调整指南和数据表。 可在开环下运行电动机高达100Hz,但任何速度超过此速度的情况都会触发故障代码0,设备状态将锁定。  

我已尝试禁用锁定检测下的电流限制,禁用加速电流限制,并最大值达到1.6A的开环电流  

请帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bradey:


    切换到闭环时会发生什么情况? 您可以通过取消选中'current limit' lock (电流限制)来禁用Advanced Setting (高级设置)页面上的故障0锁定检测。 由于电机电流较高且接近3A极限,因此锁定0被触发。 因此禁用加速电流限制将不会有帮助。 您是否可以尝试在基本设置页面上调整'T CONTROL Advance Time"(T控件提前时间)。

    是否可以共享相电流波形?

    您是否可以在高级设置页面上复选双倍输出PWM频率的复选框,因为您尝试以高速,更高的PWM切换频率工作应该会有所帮助。

    此致,
    Krushal