This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8844:PWM占空比

Guru**** 2348500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/612265/drv8844-pwm-duty-cycle

部件号:DRV8844

您好  ,零件是否有最小占空比?

谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,James:
    是的。最小占空比将取决于您的输入PWM频率,因为您需要考虑数据表中在开关特性下规定的延迟时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luis, 其他步进电机驱动器问题

    是否存在快速和缓慢衰减不存在问题且不需要管理的情况?

     电感,步进速率和微步进对衰减有什么影响?

     谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luis, 其他步进电机驱动器问题

    是否存在快速和缓慢衰减不存在问题且不需要管理的情况?

     电感,步进速率和微步进对衰减有什么影响?

     谢谢