This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8802:DRV8802/DRV8812的8812的差异

Guru**** 2361250 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8814, DRV8812, DRV8802
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/602086/drv8802-difference-drv8802-drv8812

部件号:DRV8802
主题中讨论的其他部件:DRV8812,DRV8814

您好,DRV8802/DRV8812的8812的技术差异是什么?

此致,Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Holger,

    主要区别在于两个设备的RDS (接通)之间。  

    DRV8802具有更高的RDS (接通),如下所示:

    DRV8802 RDS (ON)规格:



    DRV8814具有较低的RDS (接通),如下所示:

    DRV8814 RDS (ON)规格:


     


    如上所示,与DRV8802相比,DRV8814具有更高的最大电流规格。  这是设备之间的主要区别。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DRV8802和DRV8812之间的区别是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Holger,

    DRV8802和DRV8812之间的区别在于衰减模式。

    DRV8812有3种模式:快速,慢速和混合。

    DRV8802有两种模式:快速和慢速。

    DRV8802还有  一个封装HTSSOP

    DRV8812有两个: HTSSOP和VQFN。

    DRV8812更适合步进驱动器,DRV8802更适合拉丝电机。

    谢谢你。