This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2667:此IC能否驱动一些压电并联阵列

Guru**** 2348500 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2667, DRV2700
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/611393/drv2667-can-this-ic-drive-some-piezo-as-parallel-array

部件号:DRV2667
主题中讨论的其他部件: DRV2700

尊敬的各位:

您能否教授DRV2667是否可以驱动 一些压电作为并行阵列?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takao,

    您可以根据需要驱动尽可能多的并联Piezos,您只需记住一件事;将更多Piezos加起来,您将增加负载的总电容。

    通过增加负载电容,您将影响设备可运行的最大频率/电压(参见图)。

    此致,

    Marko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Marko-San,

    感谢您的回答。

    我可以理解,我们应该注意频率/电压。

    顺便说一句,上面的数字是什么?

    在DRV2667数据表中找不到它们。

    此致,

    山本高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Takao-san,

    这是DRV2700数据表中的一个数字。 由于设备几乎相同,您可以查看任一数据表以搜索答案。 由于DRV2700是一款更新的设备,因此它的数据表中有更好的数据。

    此致,
    Marko