This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305:是否存在我们不能控制的切换模式?

Guru**** 2361250 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/599825/drv8305-is-there-switching-mode-we-must-not-control

部件号:DRV8305

尊敬的各位:

我想用6-PWM模式驱动此设备。

是否有我不能控制的切换模式?

我担心VCPH-PVDD CAP和VCP_LSD-GND CAP的充电电流。

I 关注 以下 情况...高侧FET 持续打开,高/低侧FET持续关闭,电荷在恒定电流控制下消失,当低侧FET打开且CP2H-CP2L和CP1H-CP1L电荷消失时,浪涌电流会流动。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,山本山,

    您是否愿意发送一个图表,解释问题案例。 很抱歉没有遵照你的解释。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Riveros-San,

    感谢您的回复。

    我担心并怀疑是否存在不良的控制模式来激活DRV8305异常。

    我认为我们应该注意FET运动与充电泵电容的充电电流之间的关系。

    例如,我认为可能存在附件文件之类的问题。

    e2e.ti.com/.../DRV8305question.pdf

    如果有一些我们应该考虑的预防措施,请教我。

    或者... 如果没有预防措施,请通知我。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,山本山,

    问题1: 在以下情况下,VCPH-PVDD电荷可以保持其电容?

    1. 高侧FET持续打开的情况
      1. 由于我们的充油泵架构,DRV8305将支持100 % 占空比操作。  无需刷新任何外部自举电容器,因此不会出现将外部高端MOSFET打开的问题。
    2. 高/低侧FET持续打开
      1. 与上面的注释相同,此操作没有问题。  充电泵可支持将这两个MOSFET保持打开状态。

    问题2: 浪涌电流是否在以下情况下流动?

    1. 在这种情况下,两个电容均为零,充电泵将标记 VCPH_UVLO2并关闭充电泵和栅极驱动器。  一旦检测到VCPH电压低 于VCPH_UVLO2阈值,就会发生这种情况,而不是在低侧MOSFET打开时。