This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV110:您能告诉我DRV110的类似产品吗?

Guru**** 2348500 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV110
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/611260/drv110-could-you-tell-me-about-similar-products-od-drv110

部件号:DRV110

我担心因为没有答案而不被承认,

我设置了相同的线程。

(我可以只提交任一主题的答案。)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

你好,团队。

我们正在寻找 DRV110的类似产品

(如果产品中不存在,则可以。)

我了解DRV 110的DMIN (最小PWM占空比)是7.5 %。

因此,请告诉我 DRV110的类似产品与 以下描述之一相对应。

·与7.5 % 或更低关税对应的产品

·当占空比小于7.5 % 时,跳过PWM输出(不输出)产品

请帮帮我。

此致,

Sekiguchi Masumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sekiguchi-san,您好!

    我对我迟迟未作答复表示歉意。 我已回复您的其他帖子。

    感谢您的提问和对DRV110的关注。

    e2e.ti.com/.../225.3567万