请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部件:DRV8803您好,
1. 我们将 其中一个DRV8803输出短接 至24V,Ω,短电流约为9.5A。 此电流流入地面并导致接地电压水平升高,振幅超过1V。 这是否会导致驱动 程序逻辑出错?
2. 在HTSSOP封装中,引脚5和引脚12连接在DRV8803,内部,但它们不与PPAD连接。我们能否将引脚5和12视为DRV8803?的逻辑接地
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Kevin:
[报价用户="Kevin Chen58"]1. 我们将 其中 一个DRV8803输出短接 至24V,Ω,短电流约为9.5A。 此电流流入地面并导致接地电压水平升高,振幅超过1V。 这是否会导致驱动 程序逻辑出错?[/QUOT]
错了,您指的是暂时还是永久的? 接地升高时,可能会导致数字逻辑错误地解释信号。 这应该是一个短期事件。 如果将输入设置为0V,并且不跟随接地上升,则可能违反数字输入的绝对最小值,并导致永久性损坏。
[报价用户="Kevin Chen58"] 2. 在HTSSOP封装中,引脚5和引脚12连接在 DRV8803,内部,但它们不与PPAD连接。我们能否将引脚5和12视为 DRV8803的逻辑接地?[/QUOT]
否,标有GND的针脚 是设备所有电路的接地针脚。