This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8320:上拉电阻器

Guru**** 2348500 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8320
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/611225/drv8320-pull-up-resistor

部件号:DRV8320

我们现在正在使用DRV8320测试我们的第一个原型,发现我们需要一个上拉电阻器

在SPI接口的SDO线路上约为1.5kOhm。 虽然数据表中提到需要对该信号进行上拉,但我有点担心实际需要的低电阻值。

我想知道这种低值的原因,以及我需要考虑的第二个原型中有关电阻器值与允许的最大总线速度的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Laura:

    对于SDO引脚,如果需要,您可以使用接近10k Ω 的值,我们的数据表中没有推荐值。 为此上拉选择的值取决于您的系统设计,以获得所需的总线长度,总线速度和抗噪性。 通过使用简单(2 * Pi * R * C)计算来确定所需的上拉电阻,您可以大致估算给定总线频率所需的值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要估计频率,我需要知道上面给出的公式中的“C”,它很可能主要由引脚SDO上DRV的内部电容来定义。 你能给我一个价值吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Laura:

    "C"是SDO的完整路径(输出,跟踪电容和输入电容)。 我建议您从50pF开始。

    通过使用较慢的SPI速度,可以使用示波器测量C。