请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8320 1. AGND针脚是否连接到芯片中的PGND,或者我们是否明确需要将其连接到系统GND (我们在任何情况下都已将PGND连接到系统GND)?
2. 是否可以为DVDD应用外部电源电压(略高于3.3 ,比如说3.4V) (我知道它实际上是为了提供低功率控制,但我们在原理图中似乎遇到了问题,并且将DVDD连接到我们的3.3V电源轨)?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1. AGND针脚是否连接到芯片中的PGND,或者我们是否明确需要将其连接到系统GND (我们在任何情况下都已将PGND连接到系统GND)?
2. 是否可以为DVDD应用外部电源电压(略高于3.3 ,比如说3.4V) (我知道它实际上是为了提供低功率控制,但我们在原理图中似乎遇到了问题,并且将DVDD连接到我们的3.3V电源轨)?
您好,Laura:
1. AGND和PGND是内部连接的,但我们建议您将两个网短接到IC下面的散热垫上(以及您的GND网)。 我们单独指定它们,因为一些客户希望对其接地进行精心设计,并且他们希望在它们之间具有连接分流器的独立AGND和PGND网。 但这对于操作IC并不是必要的。
2.您可以为DVDD引脚提供高于DVDD的电压,设备将关闭内部LDO并由外部电源供电。 要在所有可能的条件下工作,您需要提供>3.6V的电源(根据数据表中的VDVDD规格)。 如果外部电源低于DVDD调节输出,则我们的LDO将与您的外部电源发生对抗,并且可能会损坏某些设备。
谢谢!
马特