This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711:有关A2LS和B2LS上最低低压侧电压的问题

Guru**** 2358920 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8711
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/600924/drv8711-question-regarding-minimum-low-side-voltage-on-a2ls-and-b2ls

部件号:DRV8711

DRV8711的数据表中的"绝对最大额定值"部分表示A2LS和B2LS上的最小电压为- 0.6 伏特。  您能告诉我如何在不同衰减状态之间切换时的死期实现这一点吗?  据我所知,所有FET都会在短时间内关闭,以避免发生射门。  在此期间,电流继续流经FET上的主体二极管,下降约0.6伏。  感应电阻器上出现额外的压降。

感应电阻器和H形电桥低压侧主体二极管之间的压降会在停机时间内将A2LS和B2LS处的电压拉至低于接地约1伏,这超出上述规格。  如何使A2LS和B2LS针脚保持在规格范围内?

谢谢!

Doug Coffland

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Doug,

    您能否提供这方面的范围捕获? 您是否使用差分探头测量A2LS和B2LS到设备引脚的距离?