This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.1873万:DRV1.1873万关于旋转速度问题

Guru**** 2350610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/611406/drv11873-drv11873-about-the-rotating-speed-question

部件号:DRV1.1873万
主题中讨论的其他部件: DRV1.0975万

大家好,

客户正在使用DRV1.1873万驱动 其投影仪项目上的色轮电机。  

他需要恒定稳定的旋转速度来运行 彩色滚轮电机。 但当他输入PWM时,  旋转 速度浮动在120rps上。

附加是原理图及其PWM波形。 PWM频率为10.02KHZ。

您是否会解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    是否有人支持此案例? 客户正在等待我的回复。

    更新:如果DRV1.1873万无法实现  恒定稳定的旋转速度功能,您是否会推荐合适的设备?

    客户需要实现以 准确控制电机速度。

    客户需要实现的此功能是否只 能通过 算法实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:

    对于类似的彩色滚轮应用,客户使用DRV1.0975万。 与DRV1.1873万相比,DRV1.0975万具有更多的配置选项,并且还具有正弦换向功能,这在此处很有帮助。

    使用DRV1.1873万可以完成的事情不多,我建议使用DRV1.0975万。

    此致,
    Krushal