This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8824:nSLEEP

Guru**** 2350610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8824
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/611346/drv8824-nsleep

部件号:DRV8824

您好,

我们的客户使用DRV8824。

客户的开始顺序如下所示。

nREST高

n可降低

VM应用

在Last nSLEEP High (最后nSLEEP高)

客户有关于索引器的问题。

当nSLEEP为高时,索引器是否为Home状态?

索引器是否由nSLEEP High重置?

此致,

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aoyama-san,

    在最后一步,当nSLEEP从低变为高以退出睡眠模式时,索引器将设置为主状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Rick-san,

    感谢您的回复。

    谢谢!
    Naoki Aoyama