大家好,
对于客户的问题,我想仔细检查最大值的含义 数据表中的IIH (输入高电流=50uA)。
-。 从外部主机设备到DRV8835 (逻辑输入)的电流不应超过50uA? 即使是小电流也可以吗?
-。 否则,DRV8835是否需要大约50uA的电流?
此致,
李三
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Sam:
[引用user="Lee, Sam]问题1。 在考虑最大值时,是否可以将此配置(H桥的输出)用于DRV8835的AIN1/2输入 IIH的50uA?[/QUOT]
是的,可以进行此配置。 H形电桥的输出将为DRV8835的输入提供所需的电流。 输入为高阻抗,不需要超过50uA。
[引用user="Lee, Sam]问题2。 我们现在对50uA的含义感到困惑,所以您能否告诉我们以下陈述中哪一项正确?
2-1 (从当前流点),
答 外部主机是否将特定电流(由外部主机固定)提供给 DRV8835的AIN1/2?
B. DRV8835 将从外部主机获取特定电流(AIN1/2要求)?[/QUOT]
B --例如,使用1A电源连接到AIN1。 AIN1使用的电流由输入电路指定。
2-2 a. DRV8835中的AIN1/2 需要小于50uA的电动机驱动?
:在这种情况下,使AIN1/AIN2正常工作的最小电流是否有任何限制?
B. DRV8835中的AIN1/2 需要超过50uA的电动机驱动器?[/QUOT]
2-2 a. 是的,限制基于最小电流,以在输入和输入电压处创建逻辑高电压。 假设在最坏的情况下内部 下拉电阻为66kOhm,您将需要至少 30uA才能达到逻辑高电平。
2-2 b. 是的,它可以在整个温度下使用超过50uA的电流。 数据表中的值为25C。
通常,使用可为引脚提供至少1mA电流的电路。 3.3kOhm上拉电阻或GPIO可以轻松实现此功能。 输入将消耗正常工作所需的电流。