This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711:电机驱动器损坏问题,3000份报告中有100份

Guru**** 2350280 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8711
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/610004/drv8711-motor-driver-damage-issue-100-reports-out-of-3000

部件号:DRV8711

TI专家,您好!

我们有一位客户使用DRV8711 + MOSFET驱动步进电机。 每个电机驱动器板上都有两个DRV8711。 电动机的电源为48V,电动机的峰值电流为6安培。

目前,他们收到了3000个中约100个返修。  所有部件均发现DRV8711损坏。  电机驱动器板安装在控制机柜内,因此我猜它可能与ESD损坏无关,  

有几个损坏的DRV8711可在包装上看到刻录标志,但大多数包装完好无损。

客户想知道在设计中使用DRV8711时是否会忽略任何内容,请帮助确定此问题的可能原因。

随附电机驱动器示意图和PCB板图片 。e2e.ti.com/.../DRV8711-sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nestor,


    原理图显示正常。
    问题是否出现在两个DRV8711位置(图中右上和右下)?
    是否有FET损坏?
    是否可以获得布局? 如果是,我可以提供有关如何转账的说明。

    这些问题通常是由某种类型的电压峰值引起的。 请要求客户监控VM电压的正电压峰值,并监控xOUT1/xOUT2电压的负电压峰值。 这是两个最相似的候选人。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    感谢你的帮助。

    是的,问题随机出现在两个DRV8711位置...

    未发现FET损坏。

    附件是.pcbdoc和gerber zip文件。

    e2e.ti.com/.../CSJ_2D00_WSQC_2D00_V3.0 .zip

    e2e.ti.com/.../CSJ_2D00_WSQC_2D00_V3.0-Gerber-File.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:

    布局是否有任何问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nestor,

    谢谢你提醒我。 布局不显示任何问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:
    谢谢,我将帮助客户首先分析故障。