This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301:MOTOWARE - DRV8301参数

Guru**** 2349600 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301, MOTORWARE, DRV8305
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/610835/drv8301-motoware---drv8301-parameters

部件号:DRV8301
主题中讨论的其他部件:MOTORWARETMS320F2.8027万FDRV8305

您好-

我有运行InstaSPIN-FOC的自定义硬件,它使用TMS320F2.8027万F MCU和DRV8301栅极驱动器。 我目前正在使用Motorware 18,LAB 11a。

我正在浏览汽车软件代码,并对DRV8301电流限制参数有疑问:

我注意到Motorware (特别是drv8301.c)正在将gate_current参数设置为0.25A (尽管它可以设置为1.7A)。 这似乎是一个潜在问题。 将其更改为1.7A有何含义? 我使用的是相当大的D2PAK FET。

任何见解都值得赞赏。

最佳,

很棒的酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Asif,

    如果您 还没有 这样做,请阅读博客: e2e.ti.com/.../what-is-a-smart-gate-drive-architecture

    增加栅极电流有助于提高PWM频率,但有一些可能的副作用。

    首先,栅极转换速率更快,这会在系统中产生额外的噪音。
    其次,转换速率越快,可能会导致高侧和低侧FET之间出现意外耦合。

    通常建议根据以下公式设置栅极电流:MOSFET转换率= MOSFET QGD / Gate_current设置。 这是DRV8305数据表中方程式的稍作修改版本。

    此外,请确保符合DRV8301数据表的方程式3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Rick。

    我的FET非常大,RDS(on)典型值为2.8mA,Qgd为55nC。 在汽车器件中,栅极电流的默认设置为0.25A,适用于Qgd (9 NC)较低的内置FET。

    根据您关于使用公式转换速率= Qgd / Gate_Current的建议:

    在BOOSTXL上使用库存FET:

    9nC / 0.05A = 180 NS

    与我一起:

    55nC / 0.25A = 220 NS

    这些是否正确? 如果是,我似乎可以从略高的转换率(更高效)中获益? 但是DRV8301上的下一个栅极电流设置为0.70A,这是相当高的,并且提供:

    55nC / 0.70A =~79nS

    我们非常感谢您提供任何建议。

    —————————————

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Asif,

    您的计算是正确的。 将栅电流增加到700mA有助于提高效率,但可能产生更多噪音。

    您必须确定哪种设置最适合您的系统。