This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8703-Q1:DRV8703-Q1提供外部设备

Guru**** 2361240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/600838/drv8703-q1-drv8703-q1-supply-external-device

部件号:DRV8703-Q1

是否可以通过集成充油泵(VCP引脚)为外部设备(Opamp,电源电流2mA)供电?

这将影响最大浇口荷,但是否完全可能???

Carsten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Carsten,您好!

    有可能。 您计划如何处理充油泵电压(最高VM + 11.5V)?

    此外,请注意,在较低的VM电压下,容量会更小。