请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV777 主题中讨论的其他部件:TPL7407L, DRV8805,, DRV8833C, DRV8839
您好,
我需要以单极模式运行28 BYJ-48步进电机,电源电压为5V。 此步进器通常使用ULN2003驱动。 但是,由于高饱和电压,ULN2003可能不是最有效的驱动器。 我不知道是否有更有效的选择。
同样,步进器将使用5V供电,并且通过每个线圈的最大电流大约为200mA,因此驱动器的每个通道必须能够处理此问题。
我看了一下TPL7407L,它实际上是ULN2003的NMOS版本,但它需要至少8.5V的COM电压。
我查看了DRV8805,但它也需要8.2V电源电压。
我也在考虑DRV777,但是,每个通道的最大电流仅为160mA。 (我听说它可以并联以获得更多输出?)
驱动器将由具有5V信号的微处理器控制。
我希望你能就车手的选择提出建议。 效率很重要,因为我想将设计商业化。
谢谢