This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV777:需要帮助为单极5V步进器选择驱动器芯片

Guru**** 2350370 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL7407L, DRV8805, DRV777, DRV8833C, DRV8839
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/608553/drv777-need-help-selecting-a-driver-chip-for-unipolar-5v-stepper

部件号:DRV777
主题中讨论的其他部件:TPL7407LDRV8805,, DRV8833CDRV8839

您好,

我需要以单极模式运行28 BYJ-48步进电机,电源电压为5V。 此步进器通常使用ULN2003驱动。 但是,由于高饱和电压,ULN2003可能不是最有效的驱动器。 我不知道是否有更有效的选择。

同样,步进器将使用5V供电,并且通过每个线圈的最大电流大约为200mA,因此驱动器的每个通道必须能够处理此问题。

我看了一下TPL7407L,它实际上是ULN2003的NMOS版本,但它需要至少8.5V的COM电压。

我查看了DRV8805,但它也需要8.2V电源电压。

我也在考虑DRV777,但是,每个通道的最大电流仅为160mA。 (我听说它可以并联以获得更多输出?)

驱动器将由具有5V信号的微处理器控制。

我希望你能就车手的选择提出建议。 效率很重要,因为我想将设计商业化。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul:

    DRV777是您的应用程序的理想选择。 这些输出可以并联,但您需要使用第二个DRV777来分别并行2个输出。 如果您仅驱动一个带有2 DRV777的步进电机,请考虑每个输出并联3个输出。


    其他可用选件包括DRV8833C和2xDRV8839。 DRV8833C可以设置为一个输出为5V (无电流),而另一个输出为0V,或两个输出均为Hi-Z DRV8839的每个半桥上都有一个使能引脚,允许将INX引脚设置为逻辑低电平,并使ENx引脚控制电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rick,感谢您的回复。

    如果I并联3个输出至步进器的每个线圈,则通过每个通道的电流可能会变得过低。

    在DRV777数据表的第4页上,似乎存在每个通道(I_OUT) 95mA的下限。 这是一个大问题吗?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul:

    电流没有下限。 IOUT规格表示FET的RDSon。 RDSon通常为.4V/.140A或2.8 欧姆。 它可能高达.4V/.095A或4.2 欧姆。

    通过并联3路输出,您将拥有单个FET的1/3的RDSon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rick,您知道吗?如果我用5V为28 bj-48步进电机供电,DRV777会产生多大的压降? 我知道ULN2003的饱和电压大约为1V。 只是想知道DRV777的效率会提高多少。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul:

    预计通过绕组的电流约为(2.8欧姆/连接到绕组的输出数)*。

    对于2个并联输出和200mA,其电压为280mV。 对于并联和200mA的3个输出,其电压为190mV。