This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605EVM-CT:如何将USB2ANY与Haptic Console配合使用

Guru**** 2359820 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, DRV2605EVM-CT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/600807/drv2605evm-ct-how-to-use-usb2any-with-haptic-console

部件号:DRV2605EVM-CT
主题中讨论的其他部件:USB2ANY

我有一个DRV2605EVM-CT和USB2ANY,但我找不到任何有关如何将这两个连接器连接在一起的文档。 我也找不到任何关于如何将这种组合板与Haptic控制台配合使用的文档。 是否有人可以向我介绍有关此问题的一些文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chris:

    我们最近已迁移到这款全新的USB2ANY主板。 我们仍在努力在线发布固件。 我将向您发出指示。