This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8801:我能用此芯片锁定电机轴吗?

Guru**** 2348500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/610442/drv8801-can-i-lock-the-shaft-of-the-motor-with-this-chip

部件号:DRV8801

我开着一扇从左向右和从右向左滑动的门。 当它到达其终端位置时,我希望它能够抵抗轻柔的按压动作(显然,如果他们足够用力地推动它,它将不会有什么影响。)。 我相信通过锁定电机轴可以做到这一点。 我可以用这个芯片来做吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nathan,

    当设备通电时,两个输出端都可以接地。 请参阅表1。 可将设备设置为制动模式(LL或HH)。

    这可能满足您的需求,具体取决于电机。 设备关机时,此功能不可用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你Rick。 某种程度上。 我还有更多问题。 如果电机处于制动模式,并且我移动电机,则反电动势会产生电流,我的负载只是对地短路(或电源短路),因此我可能会断路,对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nathan,


    看情况而定。 只要不违反电压规格,并且热量保持在可接受的限值范围内,此设备就应该正常工作。

    电流通过低压或高压侧FET再循环,因此应该没有问题。 如果设备温度升高到足以禁用FET,电机可能会导致VM电压升高,因此散装电流盖必须接受电流并将电压保持在设备限制范围内。

    我建议使用低侧FET,因为FET的RDSon较低。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 因此,我对MOSFET有了更多的了解。