This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM:DRV2700EVM软件崩溃且无法连接

Guru**** 2358920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/600608/drv2700evm-drv2700evm-software-crashes-and-does-not-connect

部件号:DRV2700EVM

您好,

使用EVM设置压电控制台时遇到问题。

当按下左上角的'Console'(控制台)时,它一旦连接,就会崩溃。

您能否告诉我问题可能是什么以及如何解决?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vlad,

    让我让我们的软件专家来了解这一点。 您使用的是哪个版本的Windows? 目前我们仅支持Windows 7。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我在windows 7和windows 8上都尝试过,但都不能正常工作。

    谢谢!
    Vlad
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Vlad,

    上次我遇到这个问题时,我通过更新EVM的固件解决了这个问题。 以下是有关如何执行此操作的一些说明:

    1.从电脑USB端口拔下电缆
    2.打开压电控制台
    3.转至帮助->固件更新
    4.按下按钮SW1 (左上角的白色按钮),按住不放,将USB连接线插入电脑端口
    5.按下扫描设备(之后您可以松开按钮)
    6.转至Open FW并选择可用固件(应为DRV2700EVM-v1p7)
    7.按"更新"
    8.从电脑上拔下USB连接线,重新启动程序,然后重试

    让我知道它的进展情况!

    此致,
    Marko