This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 要求解决方案替换VID66

Guru**** 2348500 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8834, DRV8812
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/611162/asking-the-solution-to-replace-vid66

主题中讨论的其他部件:DRV8834DRV8812

大家好,
我们是否有替代解决方案来替换VID6606?

e2e.ti.com/.../VID6606-Spec.pdf

谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH,您好!

    不进行直接更换。 四个DRV8834是最接近的,但微步速率不匹配。

    要匹配微步速率,需要一个具有两个单独VREF输入的设备。 可以使用DRV8881E或DRV8812等设备,但最低工作电压更高。