This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/DRV8840:DRV8840 EVM无法正常运行

Guru**** 2358920 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8840, DRV8842
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/600801/starterware-drv8840-drv8840-evm-couldn-t-wirk-normally

部件号:DRV8840
主题中讨论的其他部件: DRV8842

工具/软件:Starterware

大家好

我尝试使用DRV8840/DRV8842,8842,即使EVM成功连接到PC,但它始终无法正常工作。 您以前是否遇到过这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wentao,您好!

    您能否更详细地描述您看到的EVM行为?
    GUI是否正在通信?
    您是否遇到故障情况?