This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8803:支持并行连接输出以实现负载共享

Guru**** 2366350 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8803, DRV8844, DRV8860
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/600587/drv8803-support-for-connecting-outputs-in-parallel-for-load-sharing

部件号:DRV8803
主题中讨论的其他部件: DRV8844DRV8860

客户询问我们的电磁阀驱动器是否支持并行连接输出以实现负载共享,特别是DRV8803低侧驱动器。 这是否可行? 如果是,是否会影响性能? 另外,DRV8860/A,DRV84x2和DRV8844是否是唯一支持并行配置的螺线管驱动器产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Connor:

    在回答此问题之前,电磁阀的电压和电流要求是什么? 是否需要使用电流调节(电磁阀通电后降低电流)? 是否有任何其他所需要求?

    根据上述答案,还有多种其他设备可能适合该应用。