请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BOOSTXL-DRV8301 您好,
我在为四轴副本机识别无刷直流电机时遇到了一些问题。 它是 A2212/5T 2700KV无刷无结束器电机,负载电流高达18安培,功率高达240瓦。 我尝试过以下实验02a,02B和02C,但它们都导致了相同的问题。 一旦识别过程开始,我的电机将缓慢旋转几秒钟。 但是,在代码编写器工作室显示gMotorVars.EstState变量达到EST_ROTOR_VLUX后,我的电机停止旋转,gMotorVars.EstState变量的值为EST_STATE。
如有任何帮助,我们将不胜感激。
谢谢!
Adi Telikichella