This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305- Q1:DRV8302

Guru**** 2359820 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8302
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/600510/drv8305-q1-drv8302

部件号:DRV8305- Q1
主题中讨论的其他部件:DRV8302

您好,先生,

我正在使用DRV8305- Q1和DRV8302驱动相同的BLDC电机。 用于提供电流的N通道MOSFET适用于两种设计。 两种情况下使用的PWM频率相同,为40kHz。 两种设计都使用28V电源。

MOSFET部件号:STL160NS3LLH7

 但问题在于,与DRV8302相比,DRV8305- Q1的电机速度较慢。

我将IDRIVE保持在其最大值1.25A和1A,并观察到转换速率有所改善(通过观察GHA (即DRV8305- Q1的引脚36和DRV8302的GH_A即引脚47)处的PWM信号进行确认)。 我还观察到,当IDRIVE为最大值时,DRV8302和DRV8305- Q1的转换率相当 但我对DRV8305- Q1的反应仍然很差。

问题1:我是否有任何需要考虑的问题,以便得到更好的回应? 如果是,请告诉我所有我应该考虑的因素。

在比较DRV8302和DRV8305- Q1时,我发现DRV8302的峰值栅电流为1.7A/2.3A,而DRV8305- Q1的峰值栅电流为1.25A/1A。

问题2:峰值栅极电流值的此变化是否会影响电机性能? 如果是,请告诉我原因。

Quss3:两台设备的平均栅极电流相同??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kamal:

    是否确定DRV8305- Q1和DRV8302的占空比输入相同?
    您的测试中是否存在任何类型的外部电流限制? 如果是,两个设备之间的电流限制阈值是否不同?
    DRV8305- Q1是否在操作期间报告任何故障时间?

    问题1:我会首先尝试确定您是否有任何外部因素限制占空比,例如逐周期电流限制或其他设备故障。

    问题2:如果转换速率太慢,它会影响电机性能,在这种情况下,MOSFET将不会快速打开。 我们的设备中有一个应用手册,其中包含所有IDRIVE/TDRIVE注意事项,我建议阅读此手册以了解更多信息:

    www.ti.com/.../slva714a.pdf

    问题3:DRV8302的平均栅电流为30 mA,而DRV8305- Q1的平均栅电流为50 mA。