This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605EVM-BT:应用程序崩溃

Guru**** 2362820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/599901/drv2605evm-bt-app-crashes

部件号:DRV2605EVM-BT

我一直在尝试将此设备与其应用程序配合使用:TI Haptic蓝牙套件。  

每次我在移动设备上打开蓝牙时打开应用程序,套件处于配对模式(旋转LED模式)时,它都会崩溃。

从应用商店评论中,我在iPhone 6,6s (iOS 10.2)和7上崩溃。  

有人有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,

    此EVM现已过时。 很抱歉给您带来不便,但更新的iOS版本不支持该软件。 我们很高兴为您的项目设置另一个EVM。 我将通过电子邮件与您联系。