This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8701:drv8701

Guru**** 2358920 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8701, DRV8704, DRV8320
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/600049/drv8701-drv8701

部件号:DRV8701
主题中讨论的其他部件: DRV8704DRV8320

你(们)好

我想控制50V/4A直流电刷电动机使用drv8701。我可以使用两个单独的Surplys,一个是用于drv8701的15V,另一个是用于电动机的50V直流?

此致,

Xufeihx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Xufeihx:

    否,这无法完成。 您需要大约60V的电压才能打开高侧FET。 DRV8701的充油泵提供此电压。

    您需要60V栅极驱动器。 有几个选项可供选择,例如:
    DRV8704
    DRV8320H和DRV8320

    即使使用60V栅极驱动器,也应小心避免超过绝对最大电压。