This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305-Q1:使用TMS320F2.8022万+DRV83055开发8.3055万开发BLDC电机驱动器时,在负载和功放较重,旋转速度较低时遇到一些问题。

Guru**** 2361250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/599683/drv8305-q1-using-tms320f28022-drv83055-to-develop-bldc-motor-driver-met-some-problems-when-heavy-load-low-rotate-speed

部件号:DRV8305- Q1
主题中讨论的其他部件:TMS320F2.8022万

使用 TMS320F2.8022万+DRV83055开发8.3055万开发BLDC 电机驱动器,在重负载和低旋转速度时遇到了一些问题。

 使用   InstaSPIN(TM) BLDC Lab的软件库,   

 重载和低转速时 , 将发生换向故障。  (例如:40A负载 ,约2000 r/min 将发生换向故障。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Yue Shang:
    您的PVDD电压是多少? 您能描述一下故障吗? 出现问题时,nFault pin的行为是什么?