This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8885:DRV8885 RREF quesitons

Guru**** 2359910 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/599708/drv8885-drv8885-rref-quesitons

部件号:DRV8885

   我想知道  以下组件(R1,R2,C1,RREF)的任何推荐值以及PWM占空比/IFS的公式,PWM是10K,并且希望将IFS从280mA到400mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sheldon,

    计算I_FS的公式在数据表的7.3 5部分中进行了说明。 有关I_FS调整的详细说明,请参阅 此应用手册

    低通滤波器的公式为:

    F = 1/(2*PI*R_ref*C1)

    根据您为 R_ref选择的值和给定的频率,您可以求解电容器值。 我希望这能有所帮助。 谢谢。