This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8307:DRV8307

Guru**** 2348680 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8307, DRV8308
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/609349/drv8307-drv8307

部件号:DRV8307
主题中讨论的其他部件: DRV8308

您好,

我们为300W电动机(18V, 15A)设计了带有DRV8307的BLDC驱动器。 开机时,系统故障针脚在60US时为高电平,在5ms时为低电平。 此循环将持续重复。  从数据表来看 ,这似乎是过度 故障,但电机 仅需290mA (应需3A),它在旋转时会发出声音噪音,扭矩低。 ISENSE 引脚中的电压为100mV,我也尝试   将ISENSE引脚直接接 地 ,但问题仍然存在。  

测试条件:

VIN - 18V

PWM占空比-恒定占空比(50 % 或100 %)

PWM始终打开, 电机 通过拉动启用停止/启动。  电动机 在空载条件下运行。

我已将DRV8307部分附在原理图上。  (原理图中的零件号为DRV8308,请不要介意。)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sharath,

    您能否分享您的原理图中包含MOSFET桥接器的部分? 此外,所有门信号都连接到的管座的用途是什么? DRV8307和MOSFET桥接器是否位于单独的PCB上?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil,您好!

    是的,DRV8307和MOSFET 位于单独的印刷电路板中。 这些接头用于连接它们。 我已将HBridge示意图附在此处。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sharath,

    如果您降低栅MOSFET栅电阻器的值,这些问题是否会消失?  此外,您是否确定DRV8307至MOSFET PCB的管座引脚彼此之间连接牢固?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil,您好!

    我们将栅极电阻值降低至100E,并在所有MOSFET的栅极和源极之间增加了10K。 它变得更好了。 现在故障仅在初始启动期间出现。

    这里,探针1是Hbridge的中点,探针2是故障信号。 当Vin = 19V故障循环重复3秒,当Vin = 15V故障循环重复500毫秒时,电机返回正常状态所需的时间取决于输入电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil,您好!

    想知道为什么会发生这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sharath,

    您是否尝试过将门电阻器降低到接近50欧姆的程度? 此外,我们通常不建议在智能门驱动器设备上使用下拉电阻器,因此您系统中的10k Ω 电阻器可能会导致您的系统出现问题。

    由于您使用电缆将FET门连接到驱动器,因此您可能需要比我们在EVM上使用的更多源/汇电流。 通过减小系统中使用的串行电阻器的尺寸,您应该能够提供/吸收更多电流,并更快地有效地切换MOSFET栅极。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil,您好!

    我将栅电阻降低到50欧姆,并拆除了下拉电阻器。 不变。 如果开关时间是问题所在,添加与MOSFET平行的电容器是否有帮助?  

    此外,为什么它在一段时间后工作,一段时间后故障循环将会关闭(如前面的回答所述)。