This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8432:外部BST Bootstrap电源:设计要求

Guru**** 2347320 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/610273/drv8432-external-bst-bootstrap-supply-design-requirements

部件号:DRV8432

大家好,

我的一位客户 需要为DRV8432的HS栅极驱动器提供 外部隔离电压源,而不是使用引导电路。

我们是否有这方面的指导方针? 我们需要考虑哪些限制?

谢谢,此致,

费利克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Felix:

    您能澄清一下吗? 是否希望在100 % 占空比下操作设备(需要单独的VM + 12伏电源)或单独为引导电路供电(需要第二个12伏电源)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    是的,客户想要降低切换频率/ 增加 占空比,因为我们的设备超出了正确 为Bootstrap电容器充电的规格。

    此致,

    费利克斯