This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 去耦VD/VQ &我想知道如何从PU获得TMDSHVMTRPFCKIT中的实际值电压!

Guru**** 2348500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/610169/decoupling-vd-vq-i-want-to-know-how-to-get-real-value-voltage-in-tmdshvmtrpfckit-from-pu

我在  其他问题中发现最新版本的TMDSHVMTRPFCKIT中的基本电流为10A,基本电压为236.6 (410/sqrt3)。

在HVPM_Sensored_SERVO.c中,使用PU (每台设备)。  所以很困惑。

现在,我知道park1.Qs *基本电流(10)是实际IQ值。 对吗?  

第一个问题!

ipark1.qs = PI_IQ.OUT;(这是VQ值)

如果我想知道实际VQ值, PI_IQ.OUT *基本电压(236.6)是VQ的实际值?

还是 PI_IQ.OUT *基本电压(236.6)*基本电流(10)?

第二个问题!

如果我在Real变量下使用(使用iQ24)

wr = wm (机械角度速度,弧度/秒)*极对
WR = Speed.Speed1 *基本RPM (3000)/(60/2* PI)*极对  
L =_iQ24 (0.008)(8mH)
IQ = park1.qs (iQ24)*基本电流(10)
助熔剂=_iQ24 (0.102)

去耦控制ipark1.Qs = PI_IQ.OUT + wr(L*IQ+fluity)/基本电压(236.6)?

或ipark1.Qs = PI_IQ.OUT + wr(L*IQ+flue)/(基本电压(236.6)*基本电流(10))?


请回答我的问题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我写这封信是为了告诉您,一位C2000小组成员已被指派担任此职位,应该很快就会回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际电流=电流(_iQ24)*标度电流(3.3V的最大电流采样)
    Real Voltage=Voltage(_iQ24)*如果使用SVPWM模式,则为实际直流总线电压/SQRT(3)
    实际直流总线电压=直流电压(_iQ24)*标度电压(3.3V最大电压采样)