This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV595:即将推出的设备计划使用更高的接收器和功耗;源电流?

Guru**** 2349590 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/609950/drv595-upcoming-device-planned-for-higher-sink-source-current

部件号:DRV595

尊敬的团队:

我们想知道TEC控制器产品组合中是否有更高额定设备的计划。

我们的客户最初在寻找配有的TEC控制器

  • 10A @降压模式的下沉能力
  • 5A @增压模式的输出能力
  • VIN_MIN = 24V

选项也可以是具有外部FET的控制器。

我们也欢迎其他想法。

感谢您的反馈。

此致
马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Martin! 这些DRV部件仅作为与最近的翻新相关的遗留项目保留在MPAA业务中,我们当前的章程仅关注未来的D类音频开发。 我建议您与汽车司机业务部门联系,看看是否有合适的汽车。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jeff:
    感谢您的回答和清晰的反馈。
    此致
    马丁
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用客气!