This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.0983万:与2极(即 1极对) BLDC电机

Guru**** 2350610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/610002/drv10983-use-with-2-pole-i-e-1-pole-pair-bldc-motors

部件号:DRV1.0983万

尊敬的TI:

在DRV1.0983万数据表上,我似乎找不到它与2极(即 1极对)电机。 我知道理论上不应该有任何问题,但我只想确认,在我将该驱动器纳入设计之前,它确实可以与这种类型的电机配合使用。

提前感谢!

此致,

Gerhard Janse van Vuuren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gerhard:

    您说的对,DRV1.0983万可以驱动3相BLDC电机,而无需考虑极对。 BLDC通过DRV1.0983万进行电流电改型,因此极对在此处无关紧要。

    此致,

    Krushal  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Krushal:

    非常感谢您的快速回复和确认。

    此致,
    格哈德