请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8846 数据表清楚地说明了如何进入自动调谐模式,如下所示:
'将ADEC引脚拉至逻辑高,并将DEC0和Dec1引脚拉至逻辑低。 ADEC引脚的状态仅在退出休眠模式时评估。"
我的问题是,是否可以在开机时启用Autotune。 假设在加电时ADEC引脚保持高位,DRV8846是否会直接进入自动调谐模式? 如果是这样,这将为仅在自动调谐模式下运行且不需要睡眠功能的设计保存MCU输入/输出引脚。 如果不是,设计人员将被迫仅使用I/O引脚来循环nSleep引脚。