This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8302:DRV8302电流并联放大器最小输出电压

Guru**** 2350610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8302
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/609448/drv8302-drv8302-current-shunt-amplifier-minimum-vout

部件号:DRV8302

DRV8302数据表显示,电流并联放大器输出摆幅线性范围为0.3V至5.7V。 但是,它不显示电流并联放大器的最小输出电压。

这是轨对轨放大器吗? 电流并联放大器的最小输出电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kenny,

    DRV8302电流并联放大器具有如上所述的可用线性范围规范0.3V - 5.7V。 该放大器的实际导轨为接地和AVDD (参见DRV8302数据表第14页上的图4)。